结果:找到"交换机 路由器 光通信设备 光纤交换机 WIFI无线路由器 AC+AP 5G/4G路由器 工业网关 物联网关",相关内容1000条
  • 长期接外包画板,安防,光纤,交换机行业
  • 长期个人接外包画板,毕业了一直在这个行业里面,大大小小的板子在立创下单截止到21年12月已经有450余款样片单了,主要接触的芯片有台湾九阳家的IP175,ip178,ip179,ip101,ip1829,ip1826等等,瑞昱家的8305,8367,8370,8309,9301,9303,8218等等,marvell家的88e6110,88e6320,88e6190,88e6176等等,,还有一些管理芯片博通,vitess,高通芯片均有涉及到,管理,傻瓜式,poe(pse跟pd)均有涉及到,欢迎一起交流,鹅厂八三四七四三三五八!!!
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 安防,,以太 发帖人:21cnm 发帖时间:2021-12-14 16:23:00
  • 公司企业路由器怎么选?选哪种路由器好?
  • 有些公司早期为了节省预算,在部署无线网络时选用的是家用路由器,然而对于路由器而言,路由器分为三类:电信级、企业级、家用级,每级之间的差异都比较大。然而导致公司内部的无线网络非常不稳定,不少员工频繁抱怨,工作效率大大降低,让公司遭受到了极大的损失。路由器作为企业组建网络的核心设备,其选购是个无法回避的问题。许多企业的负责人由于专业知识的缺乏,常常会为了控制成本而选择家用路由器来进行无线覆盖。实际上,这种做法是非常不正确的,因为家用路由器往往都是根据家庭使用环境设计的,如果应用在企业中,稳定性和安全性都难以保证,所以企业如果要想进行无线覆盖,一定要选择符合企业场景的网络设备。那么企业级路由器该如...
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-26 10:23:00
  • 承接定制开发交换机,路由器,光通信设备,光纤交换机,WIFI无线路由器,AC+AP,5G/4G路由...
  • 承接定制开发交换机10M/100M/1000M/2.5G(博通,marvell,MTK,realtek等方案),路由器,光通信设备(XGPON,GPON,EPON),光纤交换机10G/25G/40GWIFI无线路由器(MTK,博通,高通等方案),AC+AP,WIFI6,5G/4G路由器,工业网关,物联网关,提供方案,量产产品。QQ3502159724.
  • 所属专栏: 项目外包 标签: WIFI线 AC+AP 5G/4G 发帖人:三502159724 发帖时间:2020-10-29 12:47:00
  • 深度剖析以太网交换机的类别及应用
  • 以太网交换机作为目前使用最广泛的网络设备之一,在数据通信中占据的位置越来越重要,其发展对制造行业以及通信行业都有至关重要的意义。以太网交换机,从最早的二层交换机到现在的三层交换机和多业务交换机,功能越来越丰富;交换机承担的角色也越来越多,涵盖了路由器,防火墙,无线AC等。下面易天光通信给大家科普下以太网交换机的相关类别及其功能应用。从使用的转发芯片看,交换机分为ASIC型交换机和可编程交换机,ASIC型交换机具有高性能、低时延的优势,可编程交换机具有功能扩展灵活、开发周期短的优势。从使用场景看,各个通信厂家包括cisco,h3c和华为一般都把交换机分为园区交换机和数据中心交换机,园区交换机转...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 以太 模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-09 10:42:00
  • 易天新引进40G交换机验证设备之Aruba3810交换机
  • 变化是市场永远不变的规律,只有不断求变,才能不断顺应市场环境,企业才能在这个动态变化的过程中胜出。在这个飞速发展的时代,易天光通信又引进新的40G交换机,不断改变与创造,依然是为了确保光模块的兼容性。下面易天光通信将给您介绍Aruba3810交换机与光模块的搭配使用方案。Aruba3810交换机系列是面向企业、中小型企业和分支机构办事处网络的行业领先的移动园区访问解决方案。Aruba3810为高性能的IEEE802.11ac网络设备提供了HPE智能速率multi-gigabit端口,为您的未来网络做好准备。使用模块化10GbE和40GbE上行链路使部署和回程容量达到最佳状况。新特性◆功能强大...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 40G Aruba 模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-05-21 16:54:00
  • 从“工业互联网”到5G光模块市场和技术
  • 从“工业互联网”到5G在刚刚过去的两会期间,一个被广泛关注的概念——“工业互联网”于今年首次被写入政府工作报告。“工业互联网”由GE公司最先提出,其核心思想为实现互联网与机器设备的结合,利用对机器运转产生的大数据分析,提升机器的运转效率。诸如西门子、海尔、格力等传统制造业龙头,利用现代通信技术,逐渐形成“制造业+互联网”的经营模式;而谷歌、微软等互联网企业,现在也开始沿着“互联网+制造业”的方向,进军消费电子产品、无人驾驶等行业。上述两种路径分别形成了未来工业互联网的雏形,而这和阿里巴巴总裁马云提出的“新制造”概念不谋而合:制造业不会消失,只有落后的制造业会消失。在当前更重视制造业的政策环境...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-03-22 15:55:00
  • 【经验】如何让不同的品牌光模块可以互联
  • 咱们都知道一个大型的数据中心往往可以容纳数百上千个光纤交换机,通常会遇到需要连接不同品牌交换机的情况。例如,你需要将思科交换机与惠普交换机进行互联。大多数品牌的交换机只能用同品牌的光模块产品。那么,两个不同品牌的光模块能进行连接吗?现在易天光通信(ETU-LINK)邀你一起进一步分析;使用不同品牌交换机和光模块的互连原因:1、项目预算不充足,不同价格层次的产品混合用2、项目需求急促,同品牌的产品没有充足的库存光模块的基本协议不同品牌之间的光模块是可以互连的,只要是标准相同。光模块在进行设计生产时都遵循了对应的协议,一般产品都会注明是否与其他什么品牌产品兼容,比如说在易天光通信(ETU-LIN...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-11-01 16:49:00
  • 分享核心光纤交换机端口的级联教程
  • 核心交换机的端口主要是光纤类型,但是交换机光纤端口的价格是非常昂贵的,需要用户特别注意,同时交换机的光纤端口没有堆叠能力,只能被用于级联。剖析交换机光纤端口级联连接方式和基本类型,欢迎大家留言补充。  级联既可使用普通端口也可使用特殊的MDI-II端口。当相互级联的两个端口分别为普通端口(即MDI-X)端口和MDI-II端口时,应当使用直通电缆。当相互级联的两个端口均为普通端口(即MDI-X)或均为MDI-II端口时,则应当使用交叉电缆。  无论是10Base-T以太网、100Base-TX快速以太网还是1000Base-T千兆以太网,级联交换机所使用的电缆长度均可达到100米,这个长度与核...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-20 14:56:00
  • 光纤跳线与光模块交换机应用方案
  • 光纤跳线根据不同的传输介质可分为普通硅为基础的单模,多模跳线,以及其他如塑料光纤跳线的传输介质,如连接器的结构可分为:功能界别跳线,立法ST跳线,SC跳线,跳线,MTRJjumpers,MPO的跳线,穆跳线,SMA跳线,FDDI的,跳线,E2000系列跳线,DIN4跳线,D4跳线和sovarious形式。比较常见的『光纤跳线』也可以分为intothe的FC-FC,FC-SC,FC-LC,FC-ST,SC-SC,SC-ST。单模光纤:光纤跳线用黄色接头和保护套蓝色更长的传输距离。多模光纤:一般光纤跳线用橙色和一些灰色配件特征(1)插入损耗低(2)和重复性好(3)回波损耗(4)互插性能(5)良好...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 模块 线 以太 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-16 16:27:00
  • 路由器交换机模块与裸板有什么不同呢?
  • 前段时间有客户问到:“路由器交换机模块跟裸板有什么不同呢?”今天易天光通信就给大家普及一下这方面的知识,首先路由器交换机模块就是裸板的意思,功能也是一样的,没有太大的区别。具体可以从以下5点外观方面来区别:1.裸板的话单纯就是一个裸字,就是一个板块,没有带外壳。路由器交换机模块的话可以按照不同厂商的需求,制定路由器交换机外壳并配置电源等等。2.路由器有一个WAN口,需要通过MODEM才能连接电脑共享上网。交换机只有LAN口,没有WAN口,不需要进行IP地址设置可以直接连接电脑。3.你仔细看一下,路由器有一个开关按钮,交换机没有。4.交换机的接口比较多,一般都适用于企业、网吧等多台电脑共享的,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-09 19:12:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: